This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:配置 SWDIO 和 SWCLK 后无法擦除芯片

Guru**** 1835890 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384100/mspm0g3507-not-able-to-erase-the-chip-after-configuring-swdio-and-swclk

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 TI:

  当我连接到 UNIFLASH 应用并在发生错误的配置后尝试执行全芯片擦除时、我在此之后配置了 SWDIO 和 SWCLK 引脚。 但我不能擦除它、我看到它正在进入低功耗模式。

建议我使用一些方法来擦除电路板并使其可重新编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanth:

    您可以将 PA18连接到 VCC、然后重新加载新固件、而无需禁用 SWD 接口。 它应该使其可重新编程。

    如果它不起作用、请告诉我。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其配置为推挽|无电阻器模式|外设功能2 、此外、输出默认为低电平。 这导致了我的问题。 这是为什么呢? 我能不能获得一些详细的信息。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanth:

    您可以将一个外部电阻器连接到 VCC、当器件上电时、它会检测 PA18输入电压、此时它尚未配置为您的应用代码设置。 因此、外部上拉可正常工作、并让器件进入 BSL 模式。

    同时、在 BSL 模式下、它会默认启用 SWD 接口。

    B.R.
    SAL