This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:安全启动、使用 OSPI 闪存进行加密的预期日期?

Guru**** 1839180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1358963/am2434-secure-boot-encryption-with-ospi-flash-expected-date

器件型号:AM2434

您好!

我不久前曾问过一个问题、是否可以通过 OSPI-bootmode 使用安全启动的加密功能、但我收到的回复是、该功能尚不受支持:

何时可以使用此功能? 即使是估算也会对我们很有帮助。

"我不知道你在说什么。" 很可能是09.02版本(Q1'24)或10.00版本 (Q2'24)。

此致、
Aakash"

您能否为我提供路线图或支持此功能的预计日期?

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我会与团队核对路线图并与您联系。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我什么时候可以得到答案? 如果我们能够更好地规划我们的发展任务、那将会非常有帮助。

    谢谢、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虚拟响应、以避免由于30天内没有活动而自动锁定线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在创建了针对来自 OSPI 媒体的加密引导支持的营销要求后、结束此主题。 任何后续更新将由 FAE 传达。