This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK - AM243X:合规性支持封装

Guru**** 1835840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381533/mcu-plus-sdk-am243x-compliance-support-packagec

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

我能否获取有关 可支持产品 AM243X 的 Sitara 诊断库的 SafeTI 合规性支持包的信息?

或者如何处理?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以通过以下链接找到 AM243的安全配套资料和 CSP:

    https://www.ti.com/securesoftware/docs/autopagepreview.tsp?opnId=25668

    您可以使用以下链接申请访问权限:

    www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp Sitara>Proc>Sitara.

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在上面的链接中检查了 CSP、它用于  DPL、代表驱动程序平台库、但不代表 Diagnostic Library (诊断库)  .  是否 有任何与相关的信息  诊断 库的 CSP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在内部查看有关 SDL AM243x CSP 的信息。 它应该可用。 我很快就会回复您。

    此致、

    Nihar Potturu.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    适用于最新9.2.1 SDK 的 SDL CSP 应在本周结束前推出。 更新后、我将向您提供相关链接。  

    此致、

    Nihar Potturu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nihar:

    感谢您的确认。

    期待接收最新的链接。

    此致、

    Sijia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以 立即收到最新9.2.1 SDK 的 SDL CSP 吗?

    此致、

    Sijia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nihar:

    是否有关于  最新9.2.1 SDK 的 SDL CSP 的任何更新?

    我是否可以要求作出答复?

    此致、

    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sijia、

    由于存在一些权限问题、无法及时将软件包上传到 mysecure 空间。 上传该文件很可能需要一周时间。 该软件包不能直接在此处共享、因为它是涵盖的 NDA 材料。 您能让您的 TI 代表与我联系吗? 我将看到是否有任何可能提前与您共享该软件包。

    此致、

    Nihar Potturu.