This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:调试探针无法正常工作

Guru**** 1838130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384917/tms570lc4357-debug-probe-is-not-working

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

检测到并显示的错误是 连接到 TRAGET 的错误 。 我们得到的几个解决方案是休息的探测器或禁用,并再次启用的探测器所有 taht 已完成,但同样的错误发生.

这类错误背后的主要原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarchand:

    我想知道以下几点:

    1.是定制电路板还是特定于 TI 的电路板? 如果是 TI 特定的板、那么它是 Launchpad 还是 HDK 板?

    2.您使用的是哪个调试器? 您是否正在尝试使用任何外部调试器或板载仿真器 IC?

    3.在尝试新电路板之前或之后,您是否能够对其进行编程,您是否遇到了此错误?

    如果在使用一些代码对电路板进行编程后出现此错误、则 闪存中未运行的代码可能会 阻止 CPU 进入调试状态。

    您能否请执行以下过程来让 CPU 进入调试状态:

    1. 打开目标配置窗口、然后启动所选的配置
    2. 切换到调试窗口
    3. 按住 PCB 板上的复位(nRST)按钮
    4. 释放 nRST 按钮后立即点击"Connect Target"
    5. 应在几次尝试后成功连接至电路板

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述问题的答案

    1.it是一款 HDK 电路板

    我们使用板载仿真器  

    3.在试过板本身后,我们愤怒有这个错误

    我们正在尝试执行 u 建议但错误未得到纠正的步骤。

    所附图片是我们正在使用的开发板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarchand:

    在您的附图中、我可以看到只有12v 和5v 的 LED 在闪烁、而另外两个的3.3V 和1.2v 不在闪烁。

    我认为应该是一些稳压器问题、请查看以下主题:

    (+) Hercules_safety_mcu_demos:基于 ARM 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。