This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-ADC:使用的 EP 钳位电路模型和元件。

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384365/tms570lc4357-ep-the-adc-clamping-circuit-model-and-components-used

器件型号:EP

工具与软件:

大家好、对于 TMS5703137CGWTMEP、可以获得将 ADC 输入引脚(即 AD1IN1)钳位在5.5V 的钳位电路吗?  

我从数据表中得到、ADC 的输入钳位电流限制和最大输入电压为5.5V。 我想知道用于该钳位电路的元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arghya:

    我无法准确说明他们是如何在控制器内部创建二极管的、我认为他们会利用控制器内的 CMOS 技术创建一个二极管。

    我可以告诉您的是它在模拟输入引脚和 VCCAD 之间的连接方式。

    钳位二极管将按如下所示出现:

    钳位二极管将位于您的 ADC 输入和 VCCAD 之间、只要我们的 ADC 输入小于 VCCAD、二极管就只会处于开路状态、并且 ADC 单元将正确读取我们的输入。

    一旦 ADC 输入电压大于 VCCAD、该钳位二极管将开始导通、钳位电流(Iik)将流经该二极管。

    此外、您还可以查看下面我最近发布的主题:

    (+) TMS570LC4357:ADC 引脚过压和钳位电流-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。