This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:SoC 初始版本

Guru**** 1839510 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383661/am2432-soc-initial

器件型号:AM2432

工具与软件:

am2432为开发模式。 为什么会出现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您能说明一下您在使用哪种电路板吗?

    是 AM243- 测量 或 AM243- LP-EVM

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这是当前问题。 我不使用 EVM、而是使用 AM2432ALV。 问题可能是什么? 我的运行模式为开发模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjun:

    感谢您提供上述详细信息。

    您能否确认您使用的是哪种器件类型? 是 GP 器件还是 HSFS?

    请参阅  faq-am6xx-how-to-check-if-device-type-is-hs-se-hs-fs-or-gp

    此致、

    Tushar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法确认;我的 PCB 没有公开 UART 引脚、但我的芯片型号是 AM2432ALV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjun:

    您能否确认、 上述错误是每次发生还是随机发生?

    您是否尝试过使用另一个 AM243x ALV 芯片的相同流程? 这样可以吗? 它是仅在单个 AM243x 芯片上发生故障、还是全部发生故障?

    此致、

    Tushar