This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:使用 PWR-AP 处理 MSPM0低功耗

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383220/mspm0l1306-mspm0-low-power-handling-with-pwr-ap

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

您好!

我将针对专用于生产环境的通用编程器开发 MSPM0器件的编程算法。
在 TRM 中、我不清楚如何使用 PWR-AP 处理低功耗模式。
在低功耗模式下、与 MCU 进行通信需要哪些 SWD 文章?

我期待您的回答。
提前感谢您。
此致、
Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、您好!

    关于编程和调试接口开发、我们将进一步发布有关该主题的一些指南。 目前、我们希望在电子邮件上提供前期支持。  

    我会将您的请求告知我团队的专家、我们可以离线处理。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、您好!

    直到7月8日,专家都不在办公室。 感谢您的耐心等待、然后我将按照状态进行操作。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、您好!

    请参阅此文档、它 将提供有关低功耗 modes.e2e.ti.com/.../3122.Adding-support-for-MSPM0.pptx 的您要寻找的答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    感谢您的评论!

    B.R.

    SAL