This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:SYSPLL 频率与 VDD 电源电压

Guru**** 2033340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384639/mspm0g3507-syspll-frequency-vs-vdd-supply-voltage

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的团队:

MSPM0系列是否对每个 SYSPLL 频率的 Vdd 电源电压有限制。

Renesas 的 RL78具有下表、它限制了所需 SYSPLL 频率的 Vdd 范围。

(抱歉、日语、但左上方显示电源电压、右上方显示振荡频率)。

如果 MSPM0G2507有这样的限制、您是否请分享该表或 PLLSYS=VDD 中的80MHz 限制?

此致、
Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我认为这没有限制。 MSPM0G 在所有有效 VCC 电压范围内支持80MHz。

    B.R.

    SAL