This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:开发环境

Guru**** 1839070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383743/am2432-development-environment

器件型号:AM2432

工具与软件:

尊敬的专家:

我们能否使用 Keil 或 IAR 开发 AM243? 谢谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    [quote userid="531067" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383743/am2432-development-environment

    我们能否使用 Keil 或 IAR 开发 AM243? 谢谢!

    [报价]

    很抱歉我昨天离开时的回复被延迟了。

    我不确定此 Am243支持在 IAR 或 Keil 上可用。

    但是、为什么用户不能使用 CCS 呢?

    此致、

    Anil。