This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:Lwip 怀疑

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384299/rm57l843-lwip-doubts

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具与软件:

嗨、团队:

  在我们的定制板中、我们将使用 RM57L843微控制器。 在该定制板中、我们使用以太网接口。 我怀疑是否在克隆工程示例中执行简单的延迟函数。 执行更长延迟所需的时间。 但是当我创建一个新的 halcogen 项目并按照 spna239.pdf  用户指南配置 halcogen 时、我接着替换了 HALCoGen-RM57x 文件夹并执行同样的延迟函数。 执行延迟所需的时间更短。 我交叉验证了 halcogen 中的所有配置都相同。 但我不知道为什么它具有不同的延时时间。

谢谢!

此致、

Veerappan P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    我想您谈论的是以下延迟函数:

    以上演示来自以下链接:

    LAUNCHXL2-TMS570LC43x«v00.04.00«LwIP«应用- Hercules_examples/Hercules_examples - Hercules 处理器软件示例

    如果你看到上述函数方式的不同延迟、它应该有不同的 CPU 时钟(GCLK):

    因为该延迟只是一些固定值的循环、并且此代码仅基于 CPU 时钟执行。 如果两个项目具有相同的计数值、那么它应该只取决于 GCLK 值(如果 GCLK 也相同)、那么延迟应该相同。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 jagadish gundavarapu、

     感谢您的快速回复,当我在新创建的 HOLCOGEN 项目中使用此功能时,延迟时间是不同的。 此处 GCLK 相同、但延迟功能提供不同的时间。  

     

    谢谢!

    此致、

    Veerappan P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    根据我的理解、如果两个项目中的延迟 API 代码和 GLCK 都是相同的、那么延迟应该是相同的。  

    是否可以在我的终端共享两个项目进行测试? 如果您愿意、您也可以通过私人聊天发送。

     ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。