This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:LP-AM263、LP-AM263P 或 BP-AM2BLDCSERVO 的可用性

Guru**** 1839370 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-AM2BLDCSERVO, LP-AM263P, LP-AM263
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383973/lp-am263p-availability-of-lp-am263-lp-am263p-or-bp-am2bldcservo

器件型号:LP-AM263P
主题中讨论的其他器件:BP-AM2BLDCSERVOLP-AM263

工具与软件:

您好!

TI 的任何人都可以说明为什么 AM263 LaunchPad (LP-AM263、LP-AM263P)和 BP-AM2BLDCSERVO 在 Mouser 中被列为废弃、并且 TI 的商店中没有这些 LaunchPad。

是否会很快提供更多电路板、或者它是否因某种原因而停产?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stomp

    我能够在 TI.com 上看到所有电路板

    AM263-LP

    AM263P-LP

    BP-AM2BLDCSERVO

    此致
    Akshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您为我提供详细信息。 我昨晚试图订购,发现所有的板有一个"当库存时通知我". 今天我再次尝试,并成功地订购,不知道有什么发生了。

    感谢您花时间为我详细介绍。

    谢谢。