This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:can##39;t 使用 PA28作为 uart0的 RX

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384078/lp-mspm0c1104-can-t-use-pa28-as-rx-of-uart0

器件型号:LP-MSPM0C1104

工具与软件:

大家好、专家:

   我使用 CCS Theia 1.3.1设置 LP-MSPM0C1104中的 UART 配置20 WQFN 、如果我设置 RX PA22/TX PA23、将 PA22连接到逻辑分析仪、然后将像"0x00 0x55 0xB1"这样的测试数据发送到 PA22、运行良好、但如果 我将 RX 更改为 PA28、向其发送相同的测试数据、那么在逻辑分析仪中捕获的数据帧是另一个值、那么我想知道为什么会出现错误? Thanks.e2e.ti.com/.../test_5F00_uart.rar

法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    如果使用逻辑分析仪、则它观察到的数据应与 MCU 行为无关系。 当然、应该正确配置 RX 的引脚功能。

    您能否共享逻辑分析仪的一些数据波形? 是否有应用于 PA28的外部电路?

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sal:

       很高兴再次见到您。 PA28连接到 LIN 收发器的 RX、我捕获了  LIN 收发器 RX 发送的波形和从 PA28接收的波形。

    法案