This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:CAN 或 CAN-FD BoosterPack

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384420/lp-mspm0g3507-can-or-can-fd-boosterpack

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具与软件:

TI 是否具有 CAN 或 CAN-FD BoosterPack、客户可以连接到  LP-MSPM0G3507?

找到了 SPI tpo CAN-FD、但正在寻找专用 CAN Phy ...

非常感谢、此致

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcus:

    我不知道 TI 出售了任何 CAN-FD BoosterPack 连接器。 同样、我仅找到了 SPI 转 CAN-FD。

    我找到了 TCAN1145EVM、我们提供了示例代码(在我们的 SDK 中、项目名为 mcan_message_rx_tcan114x 和 mcan_multi_message_tx_tcan114x) 。 这不是 BoosterPack、但如果您深入阅读、可能会对您有所帮助。 请告诉我这是否至少与您的需求接近。