主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
在将 Allegro ACS773 100A (13.2mV/A)与 Sitare AM2632引脚 V8连接时、我们会遇到问题。
该传感器的偏置电压为1.65V (0A = 1.65V)。
具体而言、Sitara 无法检测0A - 2A 范围内的负电流的任何变化、并且正电流测量值为负(奇数值)。
我检查了传感器的输出、它完全符合预期、我使可变电流流入传感器、其输出始终正确。
这是总的传感器电路

这是 Sitara 的 ADC 电源

移除了 R201和 R202。
感谢您的帮助。