This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228-Q1:如何将 makefile 与命令行一起用于 IAR 编译器?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387627/mspm0l1228-q1-how-to-use-makefile-with-command-line-for-iar-compiler

器件型号:MSPM0L1228-Q1

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我的客户希望使用命令行而不是 IAR IDE 工具(嵌入式工作台)进行 M0编译。 我发现 M0-SDK 中的示例工程在 IAR 工程中具有 makefile。 您能否提供有关如何通过命令行使用 make file 的指导?

谢谢!
Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它主要位于 IAR 上、而不是 MSPM0上。 我知道、就我们而言、还没有这种指导。 是否可以让客户先尝试一下?