This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:具有 AM243 ADC 的 SINUS 余弦旋转变压器

Guru**** 2927740 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7251, ADS9234R, ADS7253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1382877/am2434-sinus-cosing-resolver-with-am243-adc

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:ADS9234RADS7253、ADS7251

工具与软件:

关于的 ADC 问题
AM243x:

我们希望使用 SINCOS 旋转变压器。

我们假设:MaxRPM= 9000Rpm -> 150转/秒

的行数
旋转变压器= 120条线。

这将产生
18000个正弦周期/ s =每正弦周期55.5us

我们想使用 SINCOS 旋转变压器 SIMULTAN 的两个通道。
根据 AM243x 的数据表、使用 ADC 进行采样不是同时进行的、而只是顺序进行的。
为避免角度位移、我们如何在不采样延迟的情况下、将旋转变压器的两个正弦和余弦值采样到处理器中?



谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    我已将该主题分配给硬件专家、以提供有关此要求的输入、并且还在该主题中通知我。 如果有任何软件相关的问题、我会回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    请参阅 TRM 中的以下块  

    图12-6. 功能方框图

    [报价用户 id="439049" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1382877/am2434-sinus-cosing-resolver-with-am243-adc "]

    根据 AM243x 的数据表、使用 ADC 进行采样不是同时进行的、而只是顺序进行的。
    为避免角度位移、我们如何在不采样延迟的情况下、将旋转变压器的两个正弦和余弦值采样到处理器中?

    [报价]

    正如您提到过的、ADC 是顺序的。

    您可能必须考虑一个同时对正弦进行采样的 ADC

    请检查这是否有用

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00178

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00176

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01527

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    请参阅我根据与器件专家的讨论添加的其他输入:

    AM243x 中实现的 ADC 是一个单通道 SAR ADC、在输入路径中插入了多输入模拟多路复用器。  因此、ADC 无法同时对两个输入进行采样。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa  

    是的、客户已经清楚了这一点。 如果我们正确理解、 ADS9234R 等外部 ADC 也无法在 QSPI 接口上运行(您可能最终可以确认)。 因此唯一的选择是   通过 PRU 连接 ADS9234R (在这里不可行、因为 PRU 将在使用中)或客户决定使用 ADS7253或 ADS7251。

    谢谢你  

    1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    这里列出了已经连接的 ADC、

    如果我们正确理解、并且如果我们还正确理解了 ADS9234R 等外部 ADC 在 QSPI 接口上不工作(或许您可以最后确认)。 因此、唯一的选择是   ADS9234R via PRU (在这里无法实现、因为 PRU 将被使用)

    QSPI、我不确定。 PRU -了解。

    ADS7253或 ADS7251

    请参阅 ADC 数据表的端子说明部分。 有什么想法客户计划如何连接到 Am243x?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa  

    QSPI 我不确定

     AM243的文档显示 QSPI 仅用于存储器接口。  ADS9234R 具有双 SDO 线路、因此正常 SPI 不起作用。  

    请参阅 ADC 数据表的终端说明部分。 客户计划如何与 Am243x 连接?

    对我而言、它看起来是通过标准 SPI 接口发送的。 您有任何疑虑吗?

    谢谢  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    谢谢你。

    [报价用户 id="439049" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1382877/am2434-sinus-cosing-resolver-with-am243-adc/5298960 #5298960"]
    请参阅 ADC 数据表的端子说明部分。 有什么想法客户计划如何连接到 Am243x?

    对我而言、它看起来是通过标准 SPI 接口发送的。 您有任何疑虑吗?

    [报价]

    据我所知、这些 ADC 似乎也具有双路 SDO 输出。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa  

    据我所知、这些 ADC 似乎也具有双 SDO 输出。

     ADS7253 具有单 SDO 模式:

    而  ADS9234R 没有此模式。  

    此致

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    感谢您提供的意见。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa  

    您还能解释一下 QSPI 接口的禁忌以及为什么它只是声明为存储器接口吗?

    谢谢  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    谢谢你。

    TI 当前的实现和软件启用一直围绕 OSPI/QSPI 存储器。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 当前的实施和软件启用一直关注 OSPI/QSPI 内存。

    所以这意味着这是一个软件、而不是硬件限制、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

    谢谢你。

    [报价用户 id="439049" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1382877/am2434-sinus-cosing-resolver-with-am243-adc/5305899 #5305899"]
    TI 当前的实现和软件启用一直围绕 OSPI/QSPI 存储器。

    所以这意味着这是一个软件、而不是硬件限制、对吗?  

    [报价]

    我无法确认该查询。

    这可能需要进行详细分析。

    此致、

    Sreenivasa