This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357微控制器 FreeRTOS

Guru**** 2769365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387725/tms570lc4357-tms570lc4357-microcontroller-freertos

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

fee_cfg.hnvm.hF021.HFAPI_FLASHBANK_ERROR我只是试图建立 FreeRTOS 基于一个项目只是启用 FreeRTOS 选项得到这种错误,我只是评论每次得到这种错误,提前感谢,寻找最好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    您似乎正在项目中使用 F021闪存库。 您是否将 F021库的 include 文件夹包含在如下所示的 include 选项中?

    Unknown 说:
    我每次都要评论获得此错误、请提前告知

    不要尝试对其进行注释、只需尝试验证是否包含相应的包含文件文件夹即可。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我正在得到 fee_cfg.h 不能打开 sourec 文件错误和 nvm.h 也为这件事我应该做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以在我结束时分享您的整个纠错项目?

    如果需要、您也可以通过私人消息发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢, Jagdish 你的帮助一些神秘的行为,我已经看到这可能是因为我的 PC 和我正在做的赞美 sci 在当时我的鼠标也是失望的,这个问题是解决后一段时间,我不知道, 任何方式你的解决方案是好的,它的工作。