This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:除 DevBoot 之外的所有引导模式都不起作用。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387004/lp-am263p-all-boot-modes-except-devboot-do-not-work

器件型号:LP-AM263P

工具与软件:

您好!

对于 AM263Px LaunchPad、除 DevBoot 之外的所有其他引导模式在刷写 helloworld 示例代码时都会收到以下错误。 通过调整 DIP 开关切换到 DevBoot 时、误差会消失。 对于其他引导模式、我应该如何解决此错误?

CCS 版本为12.7.1、MCU+ SDK 版本9.2.00.56以及 Windows 10上的版本。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuting:

    在我看来、你似乎是在尝试使用 CCS - CCS 载入和 运行示例来将程序直接载入到 RAM 中、而不是先将程序闪存入存储器、然后运行- 闪存一个 hello world 示例

    仅在 DevBoot 模式下支持通过 CCS 加载并运行程序。

    此致、
    Akshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshit、

    感谢您的帮助!

    我已经通过单击 CCS 中的"闪存"按钮运行了它、这是"将程序直接加载到 RAM"、还是"将程序刷入存储器"?

    该过程在所有引导模式下在相同型号的另一个板上工作、但由于某种原因、这一个板无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuting:

    1. FLASH 按钮用于将程序加载到 RAM
    2. AppImage 文件与闪存一起使用;.out 文件与调试器一起使用。
    3. 请浏览此文档 :Flash a hello world 示例、  CCS 加载和运行示例 以及 同一 SDK 指南的"入门"部分。

    此致、
    Akshit