This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:使诊断保持未实现状态

Guru**** 1825080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386331/am2634-leave-diagnostics-unimplemented

器件型号:AM2634

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户有一个问题:

例如、如果它们不使用 LIN 和 DAC、那么它们是否可以不实现诊断功能?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:  

    这是否与安全手册有关?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brennan:

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。 如果不使用 LIN、DAC 或 其他一些 IP、则应将安全手册中相应的诊断功能保留为 未实现。

    此外、在 FMEDA 中、在"Function and Diag Tailoring"选项卡的 col K 中、应针对未使用或与安全相关的 IP 的任何 IP/组件或特定实例指定为"No"。