This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHSECDOCK:我需要 TMDSHSECDOCK 的原理图

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1385090/tmdshsecdock-i-need-schematics-for-tmdshsecdock

主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCKC2000WARE

工具与软件:

大家好、我还需要 TMDSHSECDOCK 的原理图。

谢谢!

此致、Omer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer:  

    TMDSHSECDOCK 原理图可在 C2000WARE SDK 中找到、路径为:  

    c2000\C2000Ware_5_02_00_00\boards\ExperimenterKits\DockingStation_HSEC_120or180pin\revf

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brennan、

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Omer