This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将代码从 AM243x 移植到 AM64x

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386552/transplant-code-from-am243x-to-am64x

器件型号:AM2432

工具与软件:

你好、专家

如果我需要 将代码从 AM2432平台移植到 AM64x 平台、 并且我也更改为  AM64x SDK、您认为可以 做到吗? 我的意思是、如果它有很大的风险。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    您能否分享您正在运行的应用程序?

    实际上、将 AM243X 代码移植到 AM64x 非常简单。 您只需在此基础上安装 AM64X MCU+SDK、便可单独集成您的应用、而不集成任何 此类驱动程序。 您的所有应用都将正常工作。

    通常、即使在 AM243X SOC 上使用 AM64X MCU+SDK 也没有问题、因为除了 A53内核外、AM64X 和 AM243 SOC 是相同的。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swargam

    感谢您的答复、 我需要移植 EtherCAT 应用程序。 但我没有开始这样做。 我们的团队需要确认和评估可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Matt、

    将 AM243MCU+SDK 更改为 AM64X MCU+SDK 时、请遵循。

    1.下载 AM64X MCU+SDK 软件  

    2.如果您在 AM243X MCU+SDK 中更改 EtherCAT 应用程序 ,则在 AM64X EtherCAT 应用程序中添加相同的更改。

    3.如果您在 AM243X MCU+SDK 中更改任何驱动程序 ,也应在 AM64X MCU+SDK 中向驱动程序添加相同的更改。

    4.编译驱动器和应用程序。

    5.请在没有 Linux 的情况下使用任何引导模式。

    例如、如果您 在 AM243X 中使用 SBL_OSPI 引导模式、则在 AM64X 中使用相同的引导模式。

    5.请确认您使用的硬件是 GP 还是 HS FS 硬件版本?

    如果您使用的是 AM64XGP 硬件、则需要坚持使用8.6 AM64X MCU+SDK 版本(仅限)。

    如果您使用的是 AM64X HS FS HW、则可以使用最新的 MCU+SDK 软件版本。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Swargam:

    这是一个非常完美的指导,感谢您的支持