主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 MSPM0L1306
工具与软件:
我想查看可选固件下载。 为此、我在 CCS Theia 1.4.0中打开了"Generate hex file"、然后使用 Ticlang 构建工程。
之后我下载了 Uniflash 的十六进制文件。 Uniflash 确认正确下载。 不幸的是、重新启动后 出现了一些小问题。
首先、下载的软件无法正常工作、更糟糕的是、SWD 接口也无法正常工作。 因此、我无法再使用 Uniflash 中的"重置为出厂默认值"功能。
第一个问题:是否有办法在不更改 MSPM0L1306的情况下恢复 SWD 接口?
第二个问题:CCS Theia 中是否有生成十六进制文件的构建配置"量产版本"的文档? 目前只有一个调试编译配置可用。
提前感谢
Holger