This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:Code Composer Studio

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387041/ek-tm4c1294xl-code-composer-studio

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具与软件:

我想将 Code Composer Studio 中的项目分享给我的合作伙伴、问题是我在 bl_emac.c 和 bl_startup_ccs.s 中编辑的项目 boot_emac_flash 分享、但是当我的合作伙伴尝试打开项目时、他看不到任何人能找到解决方案的编辑结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您如何共享该项目? bl_emac.c 源文件位于 TivaWare 安装文件中、并非您项目的本地文件。 如果您仅以 zip 文件格式导出工程、则您的合作伙伴不会在 bl_emac.c 中看到您所编辑的内容、因为他有自己的 TivaWare 安装程序。 您将需要导出、包括参考。