This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:RTI 计时器中断

Guru**** 1822360 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387320/launchxl2-rm57l-rti-timer-interrupt

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

您好!

我无法找到 RTI 中断没有发生的原因。 我基本上需要在我的代码中使用一个1ms 计时器、以便用于计时事件。 我的代码很简单:

int main(void)
{
/* USER CODE BEGIN (3) */
    systemInit();

    /* Vector Interrupt Module Initialization */
    vimInit();

    /* Timer Initialization */
    rtiInit();
    rtiStartCounter(rtiREG1, rtiCOUNTER_BLOCK0);

    rtiEnableNotification(rtiREG1, rtiNOTIFICATION_COMPARE0);
    while(!(rtiREG1->INTFLAG & rtiNOTIFICATION_COMPARE0));

    /* Serial Communication Initialization */
    sciInit();

    /* Forever Loop */
    while(1)
    {
        /* Dummy code to transmit SCI data */

        /* Buffer formation for data transfer */
        Mucaa_data_ptr[0] = 0xAA;
        Mucaa_data_ptr[1] = 0x01;
        Mucaa_data_ptr[2] = 0x02;
        Mucaa_data_ptr[3] = 0x03;
        Mucaa_data_ptr[4] = 0x04;
        Mucaa_data_ptr[5] = 0x05;
        Mucaa_data_ptr[6] = 0x06;
        Mucaa_data_ptr[7] = 0x55;

        if((uint16)(Rti_ui_1ms_tmr - Mui_tx_cntr) > 2000)
        {
            Mui_tx_cntr = Rti_ui_1ms_tmr;
            /* Enable the SCI transmit interrupt for SCI3 module */
            sciEnableNotification(sciREG3, SCI_TX_INT);

            /* Transmit data */
            sciSend(sciREG3, 8, &Mucaa_data_ptr[0]);
        }
    }


/* USER CODE END */

    return 0;
}

我打算每2秒发送一次 SCI 数据、我需要 RTI 计时器。 不幸的是,我 无法附加我的 halcogen 文件作为参考,因此放置图像。 变量"rti_ui_1ms_tmr"配置为在函数"rtiNotification"中递增、如下所示:

void rtiNotification(rtiBASE_t *rtiREG, uint32 notification)
{
/*  enter user code between the USER CODE BEGIN and USER CODE END. */
/* USER CODE BEGIN (12) */
    Rti_ui_1ms_tmr++;
/* USER CODE END */
}

此致、

Chetan。