This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:测量正弦波的频率

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386978/tms570lc4357-measure-the-frequency-of-a-sine-wave

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

您好!

我想使用 TMS570LC4357测量正弦波的频率(约5kHz)。 我知道 eCAP 模块可用于准确测量方波的频率。 同一 eCAP 模块能否用于正弦波? 如果是、它是否会提供精确的频率测量? 如果不在该范围内、还可以使用哪些其他方法来测量具有一定容差的正弦波频率?

此致、

Karthik Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik Rao:

    我们无法将正弦波直接连接到 TMS570LC4357、因此我们只能连接 PWM 信号(方波)并可以测量其频率。

    测量正弦波频率的一种方法是使用过零检测电路。

    采用比较器的过零检测电路

    如上文注释所述、我们可以使用外部比较器电路进行过零检测。 这意味着我们可以将正弦波转换为方波、如下所示。

    因此、如果我们将该过零检测器的输出提供给 eCAP 模块、那么我们可以从那里测量正弦波频率。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你