This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:QEI 模式和捕捉模式

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1387192/mspm0g1107-qei-mode-and-capture-mode

器件型号:MSPM0G1107

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户有关于 MSPMOG1107的一些问题、请帮助解决这些问题、谢谢。

  1. 当前需求: mspm0g1107使用计时器捕捉 GPIO (A10)的高/低电平持续时间。 针对当前要求的建议方式和演示是什么?
  2. 目前、使用捕获模式可以发现只能选择上升沿或下降沿触发计时器中断、并且没有选择双面边沿触发模式。 是我们的模式选择例外还是版本例外? 如何解决?
  3. 我们将寄存器 CCOND 设置为0x03、但在进入中断之后、我们不清楚中断模式以及如何获得高/低电平持续时间。 如何解决这一问题?
  4. 选择 QEI 模式时会发现单个 GPIO 无法单独选择、例如和无法解决、以及如何确定中断模式和获得高/低电平 GPIO 的持续时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我信号是什么样子的吗? 应用是什么。

    您能让您的客户参考此示例吗? 仅对于上升沿或下降沿、它用于占空比捕获。 对于两侧边沿、它用于周期捕获。