This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS-AM243X:如何在 MCU-PLUS-SDK Studio 中自动生成 makefile.am243x.r5f.ti-arm-clang?

Guru**** 2528290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381939/mcu-plus-sdk-am243x-how-to-auto-generate-makefile-am243x-r5f-ti-arm-clang-in-ccs-studio

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

如何在 CCS Studio 中自动生成 makefile.am243x.r5f.ti-arm-clang?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否希望从 CCS 中自动编译 R5f lib 文件?

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道如何 自动生成 SDK 路径"\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\source\drivers"中名为"makefile.am243x.r5f.ti-arm-clang"的 makefile? 因为当我打开这个 名为"makefile.am243x.r5f.ti-arm-clang"的 makefile 时、  可以看到以下信息"Auto generated makefile"。 我想知道 makefile 自动是如何生成的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    实际上、这不是 MCU+SDK 软件自动生成的文件。

    用户可以编辑此文件、不会出现任何问题。

    例如、有 WDT 示例在 R5F 内核上可用、而在 M4F 内核上不可用。

    因此、用户可以将 wDT.c 和 WDT.h 文件添加到 M4F makefile 中并编译 M4F 库。

    如果它是自动生成的,那么用户更改在 make 文件中不存在,但此文件 应该有 用户 更改。

    该文件是 TI 工作区的自动生成文件。 我们(TI)通过一些脚本自动生成该文件。

    对于 MCU+SDK 软件,此文件不是自动生成的,用户可以编辑 它。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道您(TI)如何 通过一些脚本自动生成此文件? 此过程是否还由 CCS Studio?支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我想问您这里的主要目标、以便我们可以更好地帮助您吗? 正如 Anil 已经提到的、从 MCU + SDK 用户角度来看、这是一个可编辑的文件。

    谢谢!

    Paula.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们自己可能不太自信地编写 makefile.am243x.r5f.ti-arm-clang、所以我们想知道如何使用 CCS 工具自动生成 makefile.am243x.r5f.ti-arm-clang?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="587720" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381939/mcu-plus-sdk-am243x-how-to-auto-generate-makefile-am243x-r5f-ti-arm-clang-in-ccs-studio/5302421 #5302421"]由于我们自己可能不太自信地编写 makefile.am243x.r5f.ti-arm-clang、因此我们想知道如何使用 CCS 工具自动生成 makefile.am243x.r5f.ti-arm-clang?

    您好、

    在 TI、我们有一些 Java 脚本、用户需要提供有关哪些代码应该针对该代码路径位置进行编译的信息、以及用户需要提供的其他信息。 之后、用户将运行命令以自动更新 makefile 中的这些文件。

    所以、这些脚本对用户不可用。

    简单的步骤是,如果你想添加任何新的文件到库,你可以只添加.c and.h 文件到 make 文件,然后编译库,如果你错过将文件添加到 makefile 编译器将抛出一个错误丢失的文件. 这是一种非常简单的方法、而不是实施 Java 脚本来在此时生成 makefile。

    此致、

    Anil。