This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:MSPM0L1305:已刷写代码在电源复位后不运行

Guru**** 2804825 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386348/mspm0l1305-mspm0l1305-flashed-the-code-does-not-run-after-power-reset

器件型号:MSPM0L1305
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

 

大家好、团队成员:

将代码刷入控制器后、它不会唤醒。 我移除并连接了调试器、然后控制器才开始运行。

TI 团队建议 NRST 应有一个47k 的上拉电阻器。 我已经添加了47k 电阻器、但是尽管如此、我仍然无法唤醒微控制器。 这是紧急情况。 任何人都可以尽快帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、santhosh、

    我检查了上一个线程、我想环境保持不变。 如果有任何更改、请告知我。

    您似乎输入了一个新问题、这与上一个线程不同。

    目前、需要手动复位才能启动代码、我想应该有一些调试器行为、有时在将固件下载到器件时会停止运行代码。 总是可以设置调试器向器件发送硬件复位、让 MCU 运行代码。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    非常感谢您、这方面的任何解决方案  

    我们期望加电代码在没有硬件复位的情况下运行  

    您能帮助我吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    如何将代码下载到器件?

    将 CCS 与负载 botton 配合使用? 或者、使用 UNIFLASH?

    您能告诉我更多详细信息吗? 我曾经使用 CCS 和 Uniflash、它可以设置一些调试器行为、无需用户手动复位器件。

    顺便说一下、您能向我分享一下 VCC / VCORE / VSS / NRST 的部分原理图吗? 我想仔细检查一下。

    B.R.

    SAL