This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:TIDEP-01032中有多少内核用于双轴电机控制?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386092/am2434-how-many-cores-are-used-for-dual-axis-motor-control-in-the-tidep-01032

器件型号:AM2434
Thread 中讨论的其他器件:TIDEP-01032

工具与软件:

您好!

我的客户 对设计指南有疑问:TIDEP-01032。

https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/motor_control_sdk/am243x/09_02_00_09/docs/TIDUF42.pdf

 

您能否告诉他们此参考设计中用于双电机控制的内核数量?

在图2-2中、一个 R5F 磁芯运行两个轴电机的 PWM。

不过、该章中所述的工程 4.2软件要求 似乎对2个轴使用2个内核(R5FSS0-0和 R5FFFSS-1)。

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在本参考设计中、我们使用3个内核:r5fss0-0和 r5fss0-1、每个内核执行1轴控制、r5fss1-0执行 Ethercat。

    但是、也可以使用1个 r5fss 内核进行2轴控制。 在参考设计中、实现方法如上所述。

    此致

    Dhaval