This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:LP-AM263 SDK:EtherNet/IP 支持计划。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, AM2632, LP-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381251/am2632-lp-am263-sdk-support-plans-for-ethernet-ip

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件: LP-AM263、LP-AM243

工具与软件:

你好
我考虑 AM2632。
在初步审查 EtherNet/IP 的情况下、我们计划审查使用 LP-AM263的 EtherNet/IP。 您是否计划上传用于 EtherNet/IP 测试的材料、例如示例文件或用户指南? 或者、您能否提供它?
例如、LP-AM243 SDK 提供了 EtherNet/IP 支持指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好直流  

    对于延迟响应、我们深表歉意、

    目前 am263x 上不支持以太网 IP。

    我们计划在2024年第四季度之前首先在 am263px 器件上添加对以太网 IP 的支持。

    如果您需要更多详细信息、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将参考时间表修改我的计划。

    我们是否可以考虑将 AM2632与之类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高直流、

    AM263x 将在2025年第1季度之前得到支持、

    您可以使用 am263px 开始评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的评分 我将首先在263px 处查看它。