This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:请查看 LCD 的兼容性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386447/mspm0l2228-please-review-lcd-for-compatibility

器件型号:MSPM0L2228

工具与软件:

Anthony Vaughan。

请从我们的客户 Fortive/Fluke 处查找4x32 LCD 的数据表。

据数据表第1页显示、MSPM0L2228最多可以驱动4x55 LCD。

我不熟悉驱动此类 LCD 所需的时间、您能否查看并确认此 LCD 是否与 MSPM0L2228兼容?

谢谢!

-Steve

e2e.ti.com/.../FlukeLcdSpec-_2800_003_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve  

    已检查 LCD 技术规格、这个 LCD 为 4x32、3V、 静态或1/3偏置

    我认为 这款 LCD 与 MSPM0L2228兼容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。