工具与软件:
大家好!
我将 在定制板上使用 TMS570LC4357微控制器。 我通过 TMS320-XDS100-V3 JTAG 仿真器在 MCU 上加载固件。
尝试配置 MCU 的一些时钟源寄存器(下面的代码****)后、我无法通过 JTAG 仿真器(-1170错误代码)访问 DAP。
我想问您是否有办法在不使用 JTAG 的情况下擦除 MCU 的内部闪存以恢复出厂配置。
在直接从 CCS 调试配置连接到 Icepick 和 DAP 后、无法访问闪存。
我曾尝试过保持 MCU 的复位(nRST)以 inhbit 固件并擦除闪存、但这样 无法访问 PRSC 模块(-6306错误代码)。
此致、
路易吉
****
typedef unsigned int t_UINT;
systemREG1->CSDIS |=(t_UINT)((t_UINT) 1U << 11U)/*禁用 AVCLK4 *
|(t_UINT)((t_UINT) 0x1U << 0x7U)/*禁用时钟源7:EXTCLKIN2 */
|(t_UINT)((t_UINT) 0x1U << 0x6U)/*禁用时钟源6:PLL2 *
|(t_UINT)((t_UINT) 1U <<5U ) /*禁用 AVCLK2 */
|(t_UINT)((t_UINT) 1U << 4U) /*禁用 AVCLK1 */
|(t_UINT)((t_UINT) 0x1U << 0x3U)/*禁用时钟源3:EXTCLKIN *
|(t_UINT)((t_UINT) 0x1U << 0x2U);/*禁用时钟源2 (未实现)*/
systemREG1->CSDISSET |=(t_UINT)(((t_UINT) 0x1U <<6U)/*禁用时钟源6 */
|(t_UINT)((t_UINT) 0x1U << 1U));/*禁用时钟源1 *
systemREG1->CLKTEST &=(t_UINT)(~((t_UINT) 0x1U <<25U));/*禁用时钟监控器范围检测电路*/
flashWREG->FBPWRMODE |=(t_UINT)((t_UINT) SYS_ACTIVE << 14U)/*组7 *
|(t_UINT)((t_UINT) SYS_ACTIVE << 2U) /*存储体1 */
|(t_UINT)((t_UINT) SYS_ACTIVE << 0U);/*组0 *
emifREG->CE2CFG &=~((t_UINT)((t_UINT) 1U << 31U)/*禁用选通模式*/
|(t_UINT)((t_UINT) 1u << 30U);/*禁用扩展等待周期*/
emifREG->CE3CFG &=~((t_UINT)((t_UINT) 1U << 31U)/*禁用选通模式*/
|(t_UINT)((t_UINT) 1u << 30U);/*禁用扩展等待周期*/