This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:将 hex 文件(MAIN 和 NONMAIN)转换到 MSPM0L1228的安全过程

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1228, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384022/mspm0l1228-the-safe-process-wtiting-the-hex-file-main-and-nonmain-to-mspm0l1228

器件型号:MSPM0L1228
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

你(们)好

请告诉我将 hex 文件(MAIN 和 NONMAIN)写入 MSPM0L1228的过程。

我将它写入到几十个电路板(MSPM0L1228)中、但其中几个电路板无法启动。

我尝试了以下过程,两个过程都  失败了一个或多个。

 

①Use Uniflash 和 XDS110

  

是否有任何其他设置需要?μ s
我是否应该在加载映像之前恢复出厂设置?

②Use FP-40.

与 Uniflash 一样、我编写了 main 和 NONMAIN。
该过程中存在25mA 或更多电流消耗、电源有时会下降。
这可能是原因、您是否有任何信息?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sho:

    qiu wei 说:
    我尝试了以下进程、两个进程都  失败了。

    DOE 失败的可以运行恢复出厂设置并恢复?

    [quote userid="59845" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384022/mspm0l1228-the-safe-process-wtiting-the-hex-file-main-and-nonmain-to-mspm0l1228是否有任何其他设置需要?

    如果您启用闪存写保护或 NONMAIN 静态写保护等功能、则应首先执行恢复出厂设置、然后将新固件加载到器件中。 或者闪存加载将被中断。 如果没有、我想流程是可以的。

    同时、我建议您单独下载主固件和 NONMAIN 固件、原因是在主加载过程中、NONMIAN 会保持为空、因为它也会被擦除。 因此、如果主固件加载中断、器件将进入锁定模式、NONMAIN 为空。

    用户可以在下方选择仅擦除 NONMAIN:[它将自动检测固件闪存区域、如果它仅存在 NONMAIN 闪存数据、则只会擦除 NONMAIN]

    对于 FP-40、我想这是第三个工具、请就此联系您的供应商。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    >>失败的人可以运行出厂重置和恢复?


    我知道安全流程是分开书写 MAIN 和 NOMAIN。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sho:

    很抱歉错过该主题中的回复。

    我建议您使用 CCS IDE 工具尝试恢复出厂设置一次。 它将提供更稳定的 DSSM 运行(包括功能重置)。

    如果您的电路板已经将 PA18从电路板上移除、我建议您将 PA18连接至 VCC、请尝试恢复出厂设置一次。

    B.R.

    SAL