This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:适用于 Keil 的 CMSIS 器件包

Guru**** 2887700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386107/mspm0g1105-cmsis-device-pack-for-keil

器件型号:MSPM0G1105

工具与软件:

您好!

我正在查找适用于 MSPM0微控制器(主要是 M0C 和 M0G)的适用于 Keil 的 CMSIS 器件包。

您是否有关于何时发布软件包的任何信息或指示?

非常多

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    如果您看一下 Keil 包,它应该总是包含在最新版本中,我们建议用户启动 Keil 5.38A+版本。

    同时,如果使用旧版本,它应该也可以在 Keil 网站,我搜索下面的链接,这可能是你正在寻找:

    https://www.keil.arm.com/packs/?q=MSPM0&pack-search=

    B.R.

    SAL