主题中讨论的其他器件:AM263P4、TMDSCNCD263P
工具与软件:
我尝试连接至 AM263P4演示板、在尝试连接时收到此消息。 所以它好像连接的是 XDS 编程器、而不是 USB。 所以、我认为没问题、但在运行 hello world sample clang 应用时、我在尝试刷写时遇到了这个错误。 有什么建议吗? 如果您有15分钟的时间、今天大部分时间都可以使用我的屏幕共享、也许快速打电话让我开始跑步会更容易。
我遵循了这个指导。
电路板屏幕截图看起来不一样 (我必须有比这里更新的版本)、但我认为我从原理图中推断出的 DIP 开关不应更改
刷写结果:
设置结果。
[开始:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试 Probe_0]
执行命令:
%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfile>-rv -o -S 完整性
[结果]
--- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------
C:\Users\benh\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\
ccs1271\0\0\BrdBat\testBoard.dat
--- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------
此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"jioxds110.dll"。
库构建日期为"2024年4月19日"。
库编译时间为"14:04:01"。
库软件包版本为"12.7.0.00130"。
库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
--- [打印重置命令硬件日志文件]--------------------------------------------------------
将通过切换 JTAG TRST 信号来复位扫描路径。
控制器是采用 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
--- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试]-------------------------------------------------------
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将只应用一次。
使用0xFFFFFFFF 执行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 执行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值的扫描均正确。
JTAG IR 完整性扫描测试已成功。
--- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]---------------
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将只应用一次。
使用0xFFFFFFFF 执行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 执行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值的扫描均正确。
JTAG DR 完整性扫描测试已成功。
[结束:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针_0]
[启动:UARTConnection_0]
执行命令:
诊断命令未在连接属性中定义。