This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:如何在默认情况下输出 PWM 为低电平

Guru**** 2872190 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1385330/lp-mspm0c1104-how-to-output-pwm-low-in-default

器件型号:LP-MSPM0C1104

工具与软件:

大家好、专家:

   我使用 CCS Theia 1.3.1设置  LP-MSPM0C1104中的20 WQFN PWM 配置、将 TIMA0设置为 PWM 源并启用所有4个通道、 使用时、PWM 周期计数设置为1000  

DL_TimerA_setCaptureCompareValue 来设置占空比、我发现如果我设置0、实际上占空比几乎为100%、如果1000、输出为高电平、但 LED 将在高电平开启、因此在这种情况下我想知道如何使它成为低电平? 谢谢。
法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    您使用的 PWM 模式是什么? 边缘辅助模式或中央对齐模式。

    您或许可以实现强制输出为低电平以完成该函数:

    https://www.ti.com/lit/an/slaaek4/slaaek4.pdf 

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、、Sal:

      我找到了如果999 (1000 - 1)传递到  DL_TimerA_setCaptureCompareValue、PWM 输出将为低电平、您能否确认它是正确的方式?

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    需要注意的是、如果您将 PWM 周期设置为1000、它将 在 LOAD 寄存器中自动设置(1000-1)以设置 PWM 周期。 因此、如果您提供的 CC 值为999、将保持高电平或低电平(这取决于您的 PWM 配置)应该是正确的。

    B、R、

    SAL