This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:是否可以在 NRST 引脚上使用具有10nF 电容器的7K Ω 上拉电阻器?

Guru**** 1832870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1385393/mspm0g3507-q1-is-ok-to-use7k-ohm-pull-up-resistor-with-10nf-cap-on-nrst-pin

器件型号:MSPM0G3507-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队

对于一些电阻器、我们需要在 NRST 引脚上使用带有10nF 电容器的7K Ω 上拉电阻器、可以吗? VDD 为3V3。

上电时、NRST 引脚的上升时间请求是什么?

在数据表中、tRST 典型值为1s、什么`s 最小值?

期待您的回复、TKS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devin:

    [报价 USERID="608300" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1385393/mspm0g3507-q1-is-ok-to-use7k-ohm-pull-up-resistor-with-10nf-cap-on-nrst-pin 对于某些 RESON、我们需要使用7K 欧姆上拉电阻器和 NRST 引脚上的10nF 电容、可以吗? VDD 为3V3。

    您能否分享为什么需要此设置? 如果可以的话、我会推荐您提高上限。

    在上电中、NRST 引脚的上升时间请求是什么?

    建议小于 VCC 上升时间。

    在数据表中、tRST 典型值为1、什么`s 最小值?

    值是为了触发 POR 复位、我想没有最小值。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢你的评分

    您能否分享为什么需要此设置? 如果可以的话、我会推荐您提高上限。

    我们使用复位信号来控制一个同时有内部电阻的 PNP ,最小值为10K 的电阻为7K,最大值为13K。

    `s 提高电容、该值建议的值是多少?  

    在其他情况下、R*C 值应设置什么?

     

    建议小于 VCC 上升时间。
    -->例如、如果 VCC 上升时间是1ms、、NRST 上升时间应该超过1ms、对吧? 或小于1ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devin:

    [报价用户 id="608300" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1385393/mspm0g3507-q1-is-ok-to-use7k-ohm-pull-up-resistor-with-10nf-cap-on-nrst-pin/5297500 #5297500"]我们使用复位信号控制 pnp

    事实上我无法 对 PNP 晶体管电路进行很好的分析、因此我假设信号控制是可以的。

    帽子应设置 R*C 值?

    是的、高于47k*10nF 是可以的。  我建议您与它一起使用0.1uf 或更大。

    [报价 userid="608300" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1385393/mspm0g3507-q1-is-ok-to-use7k-ohm-pull-up-resistor-with-10nf-cap-on-nrst-pin/5297500 #5297500"] NRST 上升时间应超过1ms、对吧? 或小于1ms?[/QUOT]

    超过1ms。

    实际上、为获得最大工作范围、用户应确保 NRST 小于 VCC + 0.3V、如数据表所示。

    建议在上电期间使 NRST 小于 VCC。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明 对 PNP 晶体管电路分析不好、因此我假设信号控制可以。+

    -->当 RST 变为低电平时、Q3将打开、并将 HV_LOG_3V3输出到其他电路。

    除了上电复位外、RST 也由电压检测 IC 产生(未在图中显示)、当电压过低或过高时、RST 就会变为低电平。 这是为功能安全控制电路设计的。

    总的来说、根据您的建议、我们将使用0.1uF 电容而不是10nF 电容。

    感谢您的回复