This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:如果禁用复位(NRST)引脚、该怎么办?

Guru**** 1800230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386152/mspm0l1305-what-if-reset-nrst-pin-is-disabled

器件型号:MSPM0L1305

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

用户按如下方式禁用复位(NRST)引脚。

问题:

1.如果用户禁用复位引脚、BOR (欠压复位)功能会受到影响还是会受到影响?

2.如果用户禁用 RESET 引脚是否会产生主要的副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    1.如果禁用了 NRST 引脚、则不能再由 NRST 引脚低电平触发 BOR。 但 BOR 功能可以由其他情况触发(VDD 下降和关断模式退出)。

    2.无法使用 launchpad 中的 NRST 软件、调试工作会变得困难。  

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    1.也就是说、由 VDD 压降触发的 BOR 功能即使在 NRST 引脚被禁用时仍然正常工作。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、VDD 下拉至 BOR0-仍会复位 MCU