This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:EVM 中 RXD 的跳线影响 UART 或 PWM

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384650/lp-mspm0c1104-jumper-of-rxd-in-the-evm-affect-uart-or-pwm

器件型号:LP-MSPM0C1104

工具与软件:

大家好、专家:

   我   在 LP-MSPM0C1104中使用 CCS Theia 1.3.1设置20 WQFN 的 UART 和 PWM 配置、将 TIMA0和 TIMG14设置为 PWM 输出源、将 PA26设置为 RX、将 PA23设置为 UART 的 TX、 但我发现 XDS110和 MCU 之间的 RXD 跳线对 UART 和 PWM 功能有影响、如果我移除跳线、PA26可以像 RX 一样正常工作、而 PWM 无法输出、否则情况相反、我想知道这是否符合预期、我要 同时测试 UART 和 PWM 功能以确保一切正常工作、请帮助检查、谢谢。

法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Bill Liao

    请查看 LP-MSPM0C1104评估模块用户指南(修订版 B)

    第7页

    请检查第5页上的"反向通道 UART"功能

    请移除 RXD 和 TXD 上的跳线 、因为您需要使用 PA26

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaodong:

       但是、移除 RXD 上的跳线会导致 PWM 无法在 TIMG14&TIMA0上正常工作、这是预期吗?

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    否。该连接器与  TIMA0和 TIMG14无关、作为 PWM 输出源

    请查看  PWM 输出上使用的引脚。

    谢谢