请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 工具与软件:
您好!
在示例中: empty_am263x-cc_system_freertOS 与激活"Enable UART Log"存在不一致的情况。
Q1:为什么 R5FSS0-1和 R5FSS1-1未启用 UART 日志? 是技术限制还是只是个错误?
Q2:如果这只是个错误、我们是否可以对使用 UART0的项目中所有已使用的内核启用"Enable UART Log"?
谢谢你。