This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:SysConfig 配置 DTR 和 Ring

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1385368/am2634-dtr-and-ring-configuration-by-sysconfig

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的团队:

我想使用 DTR (数据终端就绪)和振铃指示器进行 UART 串行通信、但无法配置 DTR (K3)和振铃(K4) 指示器

因此、请告诉我如何通过 SysConfig 工具配置这些引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    我们在驱动程序中不支持 UART 调制解调器功能、因此在 SYSCFG 工具中不包括任何调制解调器信号

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、