This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:tPORz 时序要求。

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65313-Q1, AM2632
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1385265/am2632-tporz-timing-requirements

器件型号:AM2632
Thread 中讨论的其他器件:TPS65313-Q1

工具与软件:

我很难了解 AM2632芯片的上电序列时序、尤其是在下图 tPORz 中所示的值附近。 我将尝试使用电源管理 TPS65313-Q1和电源管理芯片 TLV840MADL12DBVRQ1的组合来控制上电的时序。 我找不到 tPORz 应该是什么值,如果有任何限制 tPGood + tPORz 我需要确保满足.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    实际上是0ms。 一旦电源正常信号全部清除、就可以施加 PORz。

    关于 tPGood + tPORz、唯一需要注意的是、您需要确保 遵循 SOP 引脚的 tsu_SOP。 通常不是问题、但需要明确说明。

    此致、

    Ralph Jacobi