This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:无法清除 CANFD RX 缓冲区状态

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1385105/mspm0g3507-failure-to-clear-canfd-rx-buffer-status

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我正在尝试从 Rx 缓冲器接收 CAN 消息。 但在尝试清除缓冲区新数据状态寄存器后、该状态无法清除。  

从屏幕截图中可以看出、在将值0写入其地址后、NDT2的寄存器仍然为0x20000000。

根据规范、该寄存器是可写入的。  

我在 RX 缓冲区处理中也可以看到这一点:"新数据标志必须由主机 CPU 通过向相应的位位置写入1来复位。" 不确定这意味着什么。 我尝试写入0x20000000来清除状态、它也不起作用。

此操作中可能缺少什么?

谢谢!

起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题得到解决。 谢谢!

    起重机