This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:关于 I2C 写入操作

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384776/msp432e401y-regarding-i2c-write-operation

器件型号:MSP432E401Y

工具与软件:

您好... 我正在尝试通过 I2C 将16位数据写入特定的寄存器地址。 IAM 在将数据写入寄存器时未收到任何错误。 然后、我从该寄存器读回它、其值没有更改。 这是我的代码片段。

请提供帮助。 提前感谢。

void I2C_WriteRegister (uint8_t regAddress、uint8_t * data、uint8_t length){


MAP_I2CMasterSlaveAddrSet (I2C3_BASE、SLAVE_ADDRESS、FALSE);
MAP_I2CMasterDataPut (I2C3_BASE、regAddress);
MAP_I2CMasterControl (I2C3_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);

timeoutCounter = 0;
while (MAP_I2CMasterBusy (I2C3_BASE)){
MAP_SysCtlDelay (1000);
if (++timeoutCounter > timeout){
UARTprintf ("transfer timeout\n");
返回;
}
}

if (MAP_I2CMasterErr (I2C3_BASE)!= I2C_MASTER_ERR_NONE){
UARTprintf ("transfer error\n");
返回;
}

对于(uint8_t i = 0;i < length;i++){
MAP_I2CMasterDataPut (I2C3_BASE、DATA[i]);
如果(i == length - 1){
MAP_I2CMasterControl (I2C3_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH);
其他{
MAP_I2CMasterControl (I2C3_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);
}

timeoutCounter = 0;
while (MAP_I2CMasterBusy (I2C3_BASE)){
MAP_SysCtlDelay (1000);
if (++timeoutCounter > timeout){
UARTprintf ("transfer timeout\n");
返回;
}
}

if (MAP_I2CMasterErr (I2C3_BASE)!= I2C_MASTER_ERR_NONE){
UARTprintf ("transfer error\n");
返回;
}
}
}

int main(){

...

uint8_t writeData[2]={0xFF、0xFF};
I2C_WriteRegister (registerAddress、writeData、2);

UARTprintf ("写入寄存器0x%02x:0x%02x 0x%02x\n"、registerAddress、writeData[0]、writeData[1]);

.

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否展示在写入和读取时 I2C 波形的逻辑分析仪捕捉?

    我看到您有  while (MAP_I2CMasterBusy (I2C3_BASE))、 后跟等待 SysCtlDelay (1000)。 除了使用延迟、请在所有存在 while (MAP_I2CMasterBusy)的地方更改为下方。

    更改自:

    while (MAP_I2CMasterBusy (I2C3_BASE))

    收件人:

    while (! MAP_I2CMasterBusy (I2C3_BASE)//在使用以下行的任何位置添加这一行。  

    while (MAP_I2CMasterBusy (2C3_BASE))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复...但我没有逻辑分析仪。 我将  while (MAP_I2CMasterBusy (I2C3_BASE) )更改为 while (!MAP_I2CMasterBusy (I2C3_BASE))。

    但现在也没有得到任何错误。 但该值不会写入特定寄存器(使用 readI2C 函数进行检查)。 请帮帮我。 提前感谢。

    void I2C_WriteRegister (uint8_t regAddress、uint8_t * data、uint8_t length){
    MAP_I2CMasterSlaveAddrSet (I2C3_BASE、SLAVE_ADDRESS、FALSE);
    MAP_I2CMasterDataPut (I2C3_BASE、regAddress);

     MAP_I2CMasterControl (I2C3_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);

    timeoutCounter = 0;
    while (! MAP_I2CMasterBusy (I2C3_BASE){
    if (++timeoutCounter > timeout){
    UARTprintf ("transfer timeout\n");
    返回;
    }
    }

    if (MAP_I2CMasterErr (I2C3_BASE)!= I2C_MASTER_ERR_NONE){
    UARTprintf ("transfer error\n");
    返回;
    }

    对于(uint8_t i = 0;i < length;i++){
    MAP_I2CMasterDataPut (I2C3_BASE、DATA[i]);
    如果(i == length - 1){
    MAP_I2CMasterControl (I2C3_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH);
    其他{
    MAP_I2CMasterControl (I2C3_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);
    }

    timeoutCounter = 0;
    while (! MAP_I2CMasterBusy (I2C3_BASE){
    if (++timeoutCounter > timeout){
    UARTprintf ("transfer timeout\n");
    返回;
    }
    }

    if (MAP_I2CMasterErr (I2C3_BASE)!= I2C_MASTER_ERR_NONE){
    UARTprintf ("transfer error\n");
    返回;
    }
    }
    }

     int main(){

    ...

    uint8_t writeData[2]={0xED、0x97};
    I2C_WriteRegister (registerAddress、writeData、2);

    UARTprintf ("写入寄存器0x%02x:0x%02x 0x%02x\n"、registerAddress、writeData[0]、writeData[1]);

    ...

    }

    Putty 的输出:

    数据写入寄存器0x00:0xED 0x97

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您没有逻辑分析仪、那么您是否有示波器? 逻辑分析仪或示波器对于诊断问题非常有用。  

     您有正确的从器件地址吗?

     您是否在 SCL 和 SDA 总线上设置了上拉电阻器?

     看一下下面的代码、您需要插入繁忙检查按钮、如下所示。 尝试看看这是否有什么不同。  

    对于(uint8_t i = 0;i < length;i++){
    MAP_I2CMasterDataPut (I2C3_BASE、DATA[i]);
    如果(i == length - 1){
    MAP_I2CMasterControl (I2C3_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH);

    while (! map_I2CMasterBusy (I2C3_base);//将该新行添加到使用以下行的任何位置。  

    while (MAP_I2CMasterBusy (2C3_BASE));


    其他{
    MAP_I2CMasterControl (I2C3_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);

    while (! map_I2CMasterBusy (I2C3_base);//将该新行添加到使用以下行的任何位置。  

    while (MAP_I2CMasterBusy (2C3_BASE));
    }

     也请查看这个帖子。 我认为这会有所帮助。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1356707/tm4c1290ncpdt-having-problem-reading-i2c-data/5176124#5176124