This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:为 TM4C LaunchPad 添加 FreeRTOS 硬件驱动程序文件(rtos_hw_drivers.c 和 rtos_hw_drivers.h)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1385641/tm4c129encpdt-adding-freertos-hardware-driver-files-for-tm4c-launchpads-rtos_hw_drivers-c-and-rtos_hw_drivers-h

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL、EK-TM4C123GXL

工具与软件:

大家好!

我在 TivaWare_C_Series-2.2.0.295或该文件夹中提供的 FreeRTOS 文件夹中未找到这些文件、甚至在从 FreeRTOS 网站下载的 FreeRTOS 文件夹中也未找到这些文件。

参考: https://www.ti.com/lit/an/spma087/spma087.pdf? (SPMA087–2023年3月)

第4页  

2.2为 TM4C LaunchPad 添加 FreeRTOS 硬件驱动程序文件

提供的配套资料包括新的硬件驱动程序文件、这些文件旨在为每个 LaunchPad 评估套件的基本引脚排列配置提供单一来源。 这些文件位于 Driver Files 目录下。 使用器件引脚的所有示例中都引用了这些文件、因此在首次设置时需要执行此步骤。 。 rtos_hw_drivers.c rtos_hw_drivers.h 应将每个特定 LaunchPad 的文件复制到该 LaunchPad 的 TivaWare 文件夹中、该文件夹位于 drivers 目录下。 对于 EK-TM4C123GXL、此路径应为 TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\drivers、对于 EK-TM4C1294XL、此路径应为 TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ektm4c1294xl\drivers。

此问题的解决方案是什么?

此致

Chiranth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    我在示例文件夹中找到它、我从该文档链接下载了该文件夹。

    我的问题。

    此致

    Chiranth