This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:通过 GPMC 接口与 FPGA 通信。 [紧急!!!]

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632, AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383975/am2632-communication-with-fpga-through-gpmc-interface-urgent

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件: AM2432

工具与软件:

你好

我们要使用 GPMC 接口 从外部 FPGA 读取数据、FPGA 生成小于100Mbit/s 的数据流。 在 FPGA 生成一定数量的数据(例如1500字节)后、FPGA 将通过连接到 AM2632的 GPIO 生成中断、此时、AM2632将开始使用 DMA 模式从 FPGA 读取数据。 传输完成后、 会生成 DMA 中断、我们可以复制数据供稍后 在 DMA 中断服务例程中使用。

对于以下问题、我们需要帮助。

1.在硬件设计方面、我们不想用地址总线、因为我们的 FPGA 不处理地址总线信号、所以如果我们不把数据总线连接到 FPGA、只使用 GPMC 中的其他线从 FPGA 获取数据、这是可以的。  我们在 GPMC 配置中更喜欢 NOR 闪存同步突发模式、您能给我们这种情况下的典型解决方案吗?

2.在 GMPC 模块中、 我们需要在一个突发读取周期中读取至少几千字节、突发读取的最大数据大小是多少?在 AM2632中是否可以?

3.如果可以在我们的系统中一次读取几千字节, 您能为我们分享 GMPC 和 DMA 的配置和演示吗?  

项目进度非常紧迫、但我们之前还没有使用本模块、非常期待您的回复。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng Guo:

    Unknown 说:
    1. 对于硬件设计,我们不想使用地址总线,因为我们的 FPGA 不处理地址总线信号,所以如果我们不将数据总线连接到 FPGA ,而只是使用 GPMC 中的其他线路从 FPGA 获取数据,这是可以的。[/报价]

    您能帮助我了解有关此要求的更多信息吗?
    哪些行不能使用? 是地址行还是数据行?
    2.计划用于该接口的上述"其他线路"是什么?

    另外、能否帮助我确定 FPGA 的器件型号?  

    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rijohn

    对于 AM2632、封装尺寸和 功耗对我们来说太大、现在我们改为使用 AM2432 ALX。 但这个芯片中没有 gmpc、我们使用 RGMII Rx 接口从 FPGA 获取数据、我们希望这可行。 感谢您的答复。