This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1346:使用编程引脚

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1385381/mspm0l1346-use-of-programming-pins

器件型号:MSPM0L1346

工具与软件:

大家好、团队成员:

是否可以使用编程引脚获得2个额外的 I/O 引脚?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    是的、可以。

    请注意、当禁用 SWD 引脚时、它不会恢复、直到发生 POR 复位。 这可能会使您的器件在正常模式下无法与调试接口连接。

    为方便开发人员、建议在禁用 SWD 引脚之前添加一些延迟。 或者、您可以触发 BSL 模式来恢复。

    B.R.

    SAL