This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:SysConfig 计时器输入捕获引脚不可用

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384459/mspm0g3107-sysconfig-timer-input-capture-pin-is-not-available

器件型号:MSPM0G3107
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我正在尝试  在 SysConfig 中为计时器设置输入捕获、但 没有看到列出正确的引脚。

我正在使用 mspm0 3107 32引脚封装、根据310x 数据表、PA16应公开一个计时器输入(请参阅下面的屏幕截图):

但是、 在 SysConfig 中查看时、我没有看到 PA16可用(请参阅  下面的屏幕截图):

您能否确认我是可以使用 PA16进行输入捕获、还是需要使用不同的基本引脚?

此更改需要 修改原理图 、这并不理想。

谢谢!

Mykola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykola:

    PA16是计时器 A1或 TIMA1的捕获比较引脚。 如果您切换 PinMux 以使用 TIMA1计时器外设、则 PA16应该可用作输入捕获比较引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    不幸的是、情况并非如此。 以下是选择 TIMA1时的内容:

    PA16未列出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"Capture Configuration->Single Capture Configuration->Input Channel"下、您是否已将通道设置为"Capture Channel 1"? PA16的唯一可用捕获通道是通道1。 我目前使用 G3107并在启用捕捉模式下的计时器、选择捕捉通道1的情况下打开 SysConfig、我能够使用 PA16作为通道。

    根据您的屏幕截图、看起来您仍然选择了捕获通道0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的确,它是有效的。 谢谢!