This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-ANALOG-Configurator:无适用于 LP_MSPM0G3507的 GPAMP

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384785/mspm0-analog-configurator-no-gpamp-for-lp_mspm0g3507

器件型号:MSPM0-ANALOG-Configurator
主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0G3507

工具与软件:

大家好、 我当前正在通过模拟配置初始化工程、但如果我选择 LP-MSPM0G3507、则不存在 GPAMP 选项。 其他型号不会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torris:

    下面我检查一下模拟配置器、然后再提供反馈给您。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torris:

    是的、在 LP-G3507中错过了 GAMP 模型。 我将向工具团队报告、以便在将来的版本中解决此问题。 感谢您的反馈。  

    我建议您可以在模拟配置的某些实现中使用 OPA。

    或者、在 SDK 中启动 CCS 工程、其中包含一些 GPAMP 示例供您参考。

    B.R.

    SAL