This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:IEC61508认证

Guru**** 2927740 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1385263/rm48l952-iec61508-certification

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

您好!

客户在以下条件下正在进行 IEC61508 SIL 认证。

CCS:12.4.0.00007.

编译器版本:TI V20.2.7.LTS

Halcogen 版本:04.07.01  

我们是否有任何符合此条件的认证历史记录?

如果需要、您能否提供 SIL 文档?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    cong eric 说:

    CCS 本身未经功能安全认证、但可用于开发安全相关软件。

    TI ARM 编译器未经过任何安全标准认证。 TI 提供编译器资质审核套件、使客户能够使用 TI 编译器进行功能安全开发。

    user2002021 说:
    Halcogen 版本:04.07.01 [/报价]

    HALCoGen 软件开发流程已经过认证、但 HALCOGen 生成的代码未经认证。  

    HALCoGen 合规性支持包(CSP)的开发旨在提供文档、报告和单元测试功能、帮助使用 HALCoGen 生成的软件的客户遵守 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准。

    如果是、您能提供 SIL 文档吗?
    [/quote]

    e2e.ti.com/.../RM48_5F00_IEC61508_5F00_Certificate.pdf

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

    [/quote]